Технические FAQs

Задать вопрос

Можно ли использовать автоматические выключатели серии «Домовой» для защиты электродвигателей?

Использование автоматических выключателей серии «Домовой» для защиты электродвигателей недопустимо. Автоматические выключателей серии «Домовой» соответствуют требованиям ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» и предназначены для бытового применения. Автоматические выключатели для защиты электродвигателей должны соответствовать промышленному стандарту ГОСТ Р 50030.2-99

(МЭК 60947-2-98) «АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ».

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?