Технические FAQs

Задать вопрос

Почему «Функциональные клавиши» закрашены серым на моем термигале Magelis XBTN?

При выборе терминала XBTN имеются 2 секции.
Терминал XBTN401(1) имеет функциональные клавиши, обозначенные F1-F4. Терминал XBTN401(2) имеет клавиши специального назначения "DEL" , Стрелка Вверх , Стрелка Вниз , и "MOD" и они не могут быть конфигурированы для других функций поэтому возможность назначить функцию для них закрашена серым.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?