Технические FAQs

Задать вопрос

Как организовать задание работы на частотах более 60 Гц на Altivar 31?

Для организации заданного значения частоты, например, через аналоговый вход AI1 следует выполнить следующее:

- Войти в меню drC и назначить параметру tFr величину, превышающую максимальную частоту регулирования на 15 – 20%. Например, если требуется регулировать частоту от     0 Гц до 100 Гц, для параметра tFr следует задать значение 120.

- Войти в меню Set и установить верхнюю частоту регулирования - параметр HSP. В приводимом примере  HSP=100 Гц.

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?